This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在连接 ADS1299的偏置和接地引脚以进行交流阻抗/EEG 测量时有疑问

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052814/ads1299-doubt-in-connecting-bias-and-ground-pin-of-ads1299-for-ac-impedance-eeg-measurement

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298

我对 BIASOUT 引脚用于交流阻抗和 EEG 测量有疑问。  

在互联网上的任何地方、我都已经看到 BIAS 引脚充当"接地"、用于消除噪声并将共模输入设置在限制范围内。 在交流阻抗计算中、该引脚充当连接的内部电流源的灌电流/拉电流。  

但是、当我执行原始 EEG 数据采集或交流阻抗测试时、我可以看到、当我将 ADS1299接地引脚(0V)短接至偏置引脚时、噪声变得非常小。 在交流阻抗测试中、偏置和接地引脚短接后、我的值误差低于10%、否则、如果未使用接地引脚、误差大于60%。  

相关信息:我使用内部基准(AVSS+AVDD)/2 (即 BIAS_REF_INT=1)并使用 SRB1将放大器的所有负输入路由到一个引脚。 由于我目前仅使用通道8、因此我将 BIAS8P 和 BIAS8N 设置为1 (在 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 中设置)

这里产生了疑问、在我的电子电路课程中、我被教导要测量外国负载上的电压、必须通过将接地引脚连接到该负载来设置一个通用基准。 那么、只有一个人可以确定它上面的电压读数、否则它将是任意的。 我认为这里也发生了类似的事情。 但在 EEG 测量和交流阻抗测试中、没有关于将接地线连接到人体/负载的传闻、因为所有这些都是由 BIAS 引脚本身完成的。  

当我遇到偏置引脚本身的问题时、请帮助我正确理解这些概念、并建议一种连接引脚的方法。  
(我已参阅 OpenBCI 和 EEG 黑客博客中有关交流阻抗的文章: http://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html ,其中他们不使用接地引脚,但仍得到最小误差)