This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:指定的 CMRR (共模抑制比)

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053351/ads1230-specified-cmrr-common-mode-rejection-ratio

器件型号:ADS1230

ADS1230数据表指定的共模抑制比典型值为110dB。 此器件是否具有最小 CMRR 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elmar、

    欢迎来到 E2E 论坛! 遗憾的是、我们没有为 ADS1230指定最小 CMRR。  根据类似架构的器件以及我为 ADS1230查看的特性数据、它似乎为95dB。   

    此致、

    Bob B