This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:DAC8811在没有代码的情况下的行为

Guru**** 2813245 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052854/dac8811-dac8811-behavior-without-code

器件型号:DAC8811

您好!

如果没有 SPI 接口连接到 IC、我想了解 DAC8811的行为。

我使用了5Vref、因此它将在 I OUT 引脚上提供0mA 或1mA 电流、而无需任何代码?

此致、

Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    初始移位寄存器用零填充。 然而、在加电期间移位寄存器和 DAC 寄存器都被填充为零、在我们的大多数器件上、它们通常在电源达到~2V 时被置位。这是因为芯片有一个 OTP (一次性可编程) 寄存器、负责在加电期间将 DAC 设置为默认状态。

    加电时、我们建议所有数字输入均应处于有效状态。 请勿将这些引脚悬空

    当所有代码为零时、根据传输功能、器件输出应该为0V。 对于完整代码、Vout =-Vref

    VOUT =-Vref *(CODE/65536)

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    SPI 接口连接到控制器、但 控制器中没有代码。

    在这种情况下、我将在 DAC8811的 Iout 引脚上看到0mA?

    此致、

    Rohit Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、预期输出上的电流为0mA。

    谢谢、

    Paul