This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:DAC8811 Vref 流耗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052829/dac8811-dac8811-vref-current-consumption

器件型号:DAC8811

您好!

我正在使用 DAC8811器件、对于 Vref 引脚、我已连接一个基准发生器 IC LTC6655来生成5V 电压。

LTC6655可提供最大5mA 的电流。 根据 DAC8811数据表、Vref 引脚的电阻为5k Ω、这意味着在5V 电源下将消耗1mA 的电流。

但我的 LTC6655的输出会降至4.7V、这是因为电流消耗更高、

请提供 Vref 引脚的电流要求。

此致、

Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算正确、您是否通过断开 DAC 连接来验证了 LTC6655?

    LT6655的电源电压是否大于5.5V? 我可以看到标签+6VA (也可以检查一下)、测试点01_MP684

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我将检查 LTC6655并恢复