This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8327:链模式

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052644/ads8327-chain-mode

器件型号:ADS8327

您好!

关于 ADS8327的链模式、它使用单独的 CS 连接控制器的 GPIOx、我想确认 CS 是否可以连接在一起?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    是的、您可以将所有/CS 引脚连接到一个 GPIO 引脚。  您将失去 EOC 功能。  在这种情况下、开始转换后、您需要在将/CS 拉低并读出数据之前延迟1714nsec 的最大转换时间。

    使用内部时钟、最小 CCLK 频率为10.5Mhz、或最大周期为95nsec。  每个转换周期需要18个 CCLK 时钟周期、最大 转换时间为18*95nsec=1714nsec。

    此外、由于 ADS8327 (#1)上的 EC/INT 引脚配置为输入(CDI 功能)、您应该通过一个10kohm 电阻器将这个引脚接地。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用