This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PENREQ 的启动状态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051133/start-up-status-of-penreq

器件型号:ADS7843

您好的支持团队。

我收到了以下客户的询问。  

1) 1)查询是启动后立即的 PENIRQ 状态是什么?

此外、他们希望在启动后无需任何设置即可获得 PENIRQ 信号、但实际情况似乎并非如此。

2) 2) 似乎数据表中未介绍内部初始设置、是否有方法知道?
或者是否所有设置在启动后立即未定义?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我将更深入地了解您的问题、并在一天内作出回应。

    此致、

    Carson

    LPA 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    PINIRQ 引脚保持悬空、直到外部上拉电阻器被放置到位  

    二极管阻止电压从内部导通进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen-San

    感谢您的确认。

    请回答第二个问题吗?

    2) 2) 似乎数据表中未介绍内部初始设置、是否有方法知道?
    或者是否所有设置在启动后立即未定义?  

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有寄存器/i2c 控制器件中的默认设置、 需要设置数字引脚、因为它们仅在悬空时每周偏置一次以上拉。