This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:规格

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052402/amc7836-specifications

器件型号:AMC7836

您好!

我们在设计中使用 TI AMC7836器件、需要对数据表规格进行以下澄清:

需要澄清 AMC7836数据表第12页第6.7节中指定的相关值电气特性:一般:

  1. 是否考虑到 AVCC_AB + AVCC_CD 电源引脚上的总电流而指定了"IAVCC、AVCC 电源电流"?
  2. 是否考虑到 AVSSB+ AVSSC+AVSSD 上的总电流,指定了“IAVSS、AVSS 电源电流”?

需要在下面与 TI 澄清 AMC7836数据表第12页第6.7节中指定的相关值电气特性:一般:

  1. “短路电流满量程电流对 DAC 组 AVSS 或 AVCC 电压短路”是按 DAC 还是按 DAC 组指定的? (我认为是每个 DAC)

此致
路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    IAVCC 规范假设 AVCC_AB 和 CD 输入彼此相连。

    IAVSS 规范也是如此、 但 AVEE 被视为单独的。

    3.短路电流将按每个 DAC 计算。

    谢谢、

    Paul