This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836 DAC 组输出规格

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052585/amc7836-amc7836-dac-group-output-specifications

器件型号:AMC7836

您好!

我对 AMC7836数据表(SLAS986D–2014年11月–2018年2月修订版)中的表1建议 DAC 组配置有疑问。

根据该表、对于 AVEE = VNEG 列、DAC_B6和 DAC_B7输出范围显示为 0V 至5V 或0V 至10V、钳位电压连接显示为 AGND。

我在这里假设输出范围是通过 DAC 范围寄存器(地址0x1E 到0x1F)在正范围内设置的、即使 AVSSB 连接到 VNEG (负电压)。

这种理解是否正确?

我想确认 、 如果输出范围配置为负(0至-10V)、DAC_B6和 DAC_B7输出范围可以为负、并且没有限制它的输出范围应该只为正。

根据 表1 建议的 DAC 组配置中的数据、我有一个与 DAC_C10、DAC_C11、DAC_D14和 DAC_D15类似的问题。

此致

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您的理解是正确的。  即使您具有负电源电压、也可以将 DAC 设置为在正范围内运行。 当处于正范围内时、DAC 仍将钳位至 AGND。

    如果您有一个负电源、那么所有的 DAC 组都可以配置为负。

    谢谢、

    Paul