This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:电流阱的余量

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052163/dac61416-headroom-for-current-sink

器件型号:DAC61416

您好!

我想问、VSS 引脚上是否始终存在灌电流所需的负电压。 我想使用以下网络:

+5V---- 250r---- DAC61416 (@0V)。

流经电阻器的电流为20mA。 如果 VSS 引脚为0V、DAC61416能否灌入20mA 电流?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    DAC 可提供20mA 的拉电流(从 DAC 流出的电流)、余量/余量约为2V。  因此、假设您的 VCC>9V 且 VSS = 0V、那么当 DAC 为5V 时、您仍然可以正常工作。  如果您的输出低于2V、那么您将难以获取电流。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    但我问是否可以使用0V 余量灌入电流、而不是拉电流。 我的问题是、当 DAC 的输出为0V 且 VSS = 0V 且电流从更高的电位流入 DAC 时、DAC61416是否能够灌入电流(25mA)。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    在没有足部空间的情况下灌电流通常是一个问题。  它们将在输出中看到与灌入电流成比例的直流漂移。

    该图显示了预期的漂移。  您会看到输出上的电压约为1V。  如果客户希望在0V 时具有灌电流能力、则需要提供至少-1V 的负 VSS 电源、但建议使用-2V 电源。

    谢谢

    Paul