This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:复位到器件

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051982/ads5296a-reset-to-the-device

器件型号:ADS5296A

您好!

第14页的引脚说明表将复位(bar)描述为高电平有效复位、但名称表示低电平有效(bar)。

图4和5继续了这种混乱。

请有人告诉我正确的极性。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对这种混乱表示歉意。

    我同意数据表中的差异。

    您可以将 RESET (BAR)视为低电平有效信号、这意味着 当 RESET (BAR)= 1 (非活动状态)时。 通过硬件复位完成初始化时、RESET (bar)引脚上需要至少50ns 宽的低脉冲。 图74中显示了一个说明性图、图中显示了该功能。

    我将与相应的团队分享这一问题、我们将更新数据表。

    谢谢、此致、

    Abhishek