This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750经常损坏

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052193/dac8750-dac8750-getting-damaged-frequently

器件型号:DAC8750

您好!

我们已经设计了一个基于 DAC8750的隔离式电流输出应用。 我们经常发生 DAC8750在运行几个小时后受损的事件。 只有在用新芯片替换它时、应用程序才会重新开始工作。 我们需要 TI 的帮助来分析我们的应用、并帮助我们发现设计中的任何故障。 请提供支持电子邮件、我可以在其中发送详细信息、因为这些信息不能公开发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导航、


    我已在 E2E 上向您发送了朋友请求。 使用该工具、您应该能够通过 E2E 消息服务实用程序向我发送信息。

    此时、很难推测出可能出现的问题、但在为瞬变速度超过1V/ns 的器件加电时存在问题。 您可能会在电源"热插拔"的应用中看到这种情况、其中电源通过将电路板连接到具有低 ESR 充电电容的电源来启动。 除了电源快速斜坡和其他过压故障之外、我不知道器件在正常运行时有任何故障机制。

    同样、一旦您找到我朋友的请求、您应该能够给我发送消息。 您需要登录 E2E 并使用浏览器右上角的消息图标。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的快速响应。 正如您所说、我已经完成了、但我无法发起任何消息。 您可以从终端启动吗? 我将对此做出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导航、  

    我检查了、在系统中找不到您。 在 E2E 系统中启用此功能之前可能会有一些延迟。  

    通常、您会转到此处所示的消息图标:

    单击后、选择"新建消息"

    然后单击"新建"、然后单击"查找收件人..."。 然后、您可以输入我的姓名、如果我们在 E2E 系统中很友好、您应该能够发送一条消息。  

    即使您无法发送原理图、您也应该能够向我发送有关操作性质以及在遇到故障时如何对其进行测试的信息。  

    请注意、我即将脱机、明天可以查看您的评论。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我也无法在收件人字段中找到您的姓名。 这很奇怪。 我希望我们能够达成某种解决办法。 同时、以下是我可以提供的一些信息:

    1) 1)我很确定电源斜坡不会接近1V/ns。 它源自具有24V 直流稳压输出的小型(1W)直流/直流转换器。 但我们将对其进行探测并尽快确认。

    2) 2)电路板上电、DAC 正常运行一段时间。 即使在不进行循环通电的情况下也会发生故障。

    3) 3)故障模式使得电流输出始终保持在~28mA、并且不响应 DAC 数据寄存器的变化。

    4) 4)数字(SPI)通信是完整的。 我们可以更改寄存器并将其读回将提供写入的值。

    5) 5)状态寄存器未显示任何错误。

    6) 6)外部 NPN 晶体管用于关闭 DAC 的负载功率耗散。

    7) 7)任何部件均无法察觉过热。

    8) 8)测量是通过在输出端子上直接连接电流表来完成的。

    有指针吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导航、

    在帖子中、我将鼠标悬停在您的姓名上、从而弄清楚如何发送消息。 这允许发送消息。  

    我阅读了您的最后一篇文章、我没有看到任何异常情况。 我将等待您在回复邮件中使用原理图进行回复、我们可以从此处开始。

    吴约瑟