This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:VC1306M25与 AMC1305M25的电压削波

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25, AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052602/amc1306m25-vclipping-amc1306m25-vs-amc1305m25

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:AMC1305M25

您好!

AMC1305M25的数据表中的第7.10节显示了典型值为312.5mV 的削波。

对于 AMC1306M25、显示为320mV。

两个值是否正确,如果是,出现不同削波电压的原因是什么?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    是的、两个数字都是正确的。  AMC1306和 AMC1305的设计略有不同、否则削波电压的差异没有特殊原因。