This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:最大回流焊周期

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000RF, ADC12D1600RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052240/adc12d1600rf-maximum-solder-reflow-cycles

器件型号:ADC12D1600RF
主题中讨论的其他器件:ADC12D1000RF

可应用于这些器件以支持故障排除的最大(焊料)回流焊周期数是多少。

部件不是可疑部件、但需要拆下以对电路板进行故障排除、并需要重新安装。

谨致问候上述器件 ADC12D1000RF 和 ADC12D1600RF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    让我为您介绍一下。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    重新焊接部件时、请注意湿敏性(可能需要进行湿度烘烤;24小时@ 125C)。  

    只要焊球仍在 BGA 封装中、您就应该能够重新工作。

    如果移除器件时焊球脱落、器件将需要重新连接焊球。

    请参阅本指南 https://www.ti.com/lit/ug/spru811a/spru811a.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    另一个注意事项

    忘了提一下.. 除了在组装时发生的1次回流焊(焊球到封装上)外、我们还进行了3次回流焊以鉴定器件。  

    我们建议回流焊次数不超过3次。

    此外、以下这篇文章强烈建议丢弃已卸下的封装:

    https://www.ti.com/lit/an/ssza002b/ssza002b.pdf

    此致、

    Rob