This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:电流输出0~1mA

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8750, DAC53701, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051946/dac8775-current-output-0-1ma

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: DAC8750、 DAC53701、 DAC80501

我想使用 DAC8775输出0~1mA 电流信号、负载是一个直接连接 GND 的 PT100电阻器。  我可以使用 DAC8775来实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否只需要一个通道? 对于该应用、DAC8775可能过于复杂。  根据所需的分辨率、您可以考虑将 DAC53701用作高侧电流源、或用作 DAC8750或 DAC80501+V/I 级等器件。

    谢谢、

    Paul