This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588的 C 驱动程序固件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051969/ads8588h-c-driver-firmware-for-ads8588

器件型号:ADS8588H

您好、TI 团队、

是否有任何可用的 c 驱动程序固件可供 ads8588h 通过 SPI 接口进行交互、访问寄存器、从 ADC 读取数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lakh、

    我们没有此 ADC 的 c 驱动程序示例、但我很乐意为您提供支持、并回答您对该器件的任何问题。  

    ADS8588H 上没有内部寄存器、包括输入范围和接口在内的所有设置都可以通过硬件引脚实现。

    要选择并进入串行接口、应使用上拉电阻器将 PAR/SER/BYTE SEL 引脚上拉至 DVDD、引脚 DB15/BYTE SEL 应短接至 GND、请查看数据表以了解其他引脚配置。 建议在器件上电后使用复位信号来复位引脚。

    CONVSTA/B 用于启动转换、该转换也决定了实际采样率。

    通常建议在转换期间或转换后读取转换数据。

    查看 ADS8588S 数据表中图5中的时序 、了解如何通过串行接口读取转换数据。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔