This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:控制接口

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052039/dac7562-control-interface

器件型号:DAC7562

大家好、

对于 DAC7562、控制接口应该是 SPI 还是一个特殊接口?

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    接口为 SPI:

    DIN 是 MOSI 引脚。 该器件上没有 MISO 引脚可用于 SPI 读取。 您可以查看 第5.6节中的时序要求、以及第8.5节中的编程部分以了解更多详细信息。

    最棒的

    Katlynne Jones