This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:基准分频器和缓冲器增益

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051703/dac70501-reference-divider-and-buffer-gain

器件型号:DAC70501

当基准输入电压为5V 且 VDD 也为5V 时、我是否必须将 REF-DIV 设置为1 (基准电压在内部除以系数2)、并将缓冲增益设置为1 (对应 DAC 的缓冲放大器的增益为2)?

我通过 SPI 发送了以下数据、并输入5V 作为基准电压。 但 DAC 不起作用、输出电压始终为0V。

  • 将配置寄存器设置为0000_0001_0000_0000
       ->禁用设备内部参考
  • 将增益寄存器设置为 0000_0000_0000_0000
       ->基准电压不受影响
       ->相应 DAC 的缓冲放大器的增益为1

导致此问题的原因是什么? 此设置是否违反?  或不正确的配置触发参考报警条件?


如果我 必须将  REF-DIV 设定为1并且还将 缓冲增益设定为1。 我能否获得  以下规格。

  • 基准分频器的误差
  •  缓冲放大器增益的误差(增益为2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUIi-San、

    是的、当 VDD 为5V 时、基准输入需要介于1.2V 至2.5V 之间且 REF-DIV 位设置为0、或者在 REF-DIV 位设置为1时、需要介于2.4V 至5V 之间:

    如果不满足上述条件、基准缓冲器被关闭。  

    您需要将缓冲增益位设置为1 (增益为2)、以实现0至5V 的输出范围。 数据表中 DAC70501的最大误差规格包括  当 REF-DIV 和缓冲增益位被设定为1时的误差。 我们没有基准分频器和缓冲器各自贡献的数据、因为我们无法单独确定这些误差。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne

    感谢您的信息。 我知道我需要将 REF-DIV 位设置为1、 将缓冲增益位设置为1。

    如果数据表中包含您提到的这些误差、则没有问题。

     

    您总是会提供大量帮助、我感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUIi-San、

    不用客气。 如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    最棒的

    Katlynne Jones