This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 引脚阵列信号采样上推荐的 ADC

Guru**** 2524090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051890/recommended-adc-on-pin-array-signal-sampling

主题中讨论的其他器件:ADC3422

您好、先生、

我现在有一个 PIN 数组。 我想选择一个 ADC 来收集 PIN 信号。
我想将该阵列放入摄像头接口中。
4个通道、12位或更高。
这是供应商提供的参考。

它是单端输入。

我读取了您的 ADC3422、想知道它是否可以应用于我的应用。

如果  ADC3422 可用于我的应用、

我的问题是:

如何在单端信号和 CLK 单端信号中进行连接? CLK 由 FPGA 输出?

2. CLK 是否只需要单端输出? 是否需要隔离耦合电容器?

如果不是、您会推荐什么?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用单端输入。

    1.对于单端时钟、与差分输入时钟相比、不应对性能产生明显影响。 但是、来自 FPGA 的时钟很可能具有高 rms 抖动(可能在毫微秒内)。 最佳值以 femto 秒为单位、以匹配 ADC 的孔径抖动。) 由于您正在捕获摄像头输出(改变直流电平)、我认为这不会对性能产生太大的影响。

    采样时钟在内部偏置。 CLKP 的输入端需要一个交流耦合电容器、CLKM 上也需要一个连接到 GND 的交流电容器。

    2.对于单端模拟输入、由于仅使用一半的 ADC 输入、信号功率/动态范围将会有3dB 的损耗。 单端信号将进入 AINP (在 VCM 处偏置)、而 AIN 将被偏置至 VCM (+0.95V)。 VCM 是 ADC 的输出、是模拟输入范围的中标度值。

    我有兴趣了解客户应用要求、因此如果您想进一步讨论、请随时向我发送电子邮件。

    此致、

    Dan