This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:将 ADC 样本转换为电压值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051565/ads8588h-converting-adc-samples-to-voltage-value

器件型号:ADS8588H

您好、TI 团队、我使用的是通过 SPI 接口连接到微控制器的 ads8588h、

我正在从 ads8588h 读取 ADC 值,并希望将该值转换为 rms 电压值,如何操作,

 测量仪是50Hz、230VAC 信号降压并连接到 ads8588h 通道之一、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakh、

    从转换代码到电压的计算取决于您的输入范围配置。 请参阅 ADS8588H 数据表中的图66传递函数和表2。 例如、如果您得到的转换代码是16384、输入范围是+/-10V、则根据下面的表2、一个 LSB 为305.18uV。 相应电压= 16384 x 305.18uV = 5V。 请注意、如果代码的 MSB 为"1"、则电压将为负。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的