This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:复位 RVS 状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049709/ads8685-reset-rvs-state

器件型号:ADS8685

尊敬的支持团队。

ADS8686数据表图6-2. 异步复位时序图的 RVS 设置为 LO。
RVS 是否有任何变为高电平的条件?

有一个"当 CS 处于低电平时、RVS 的状态取决于输出协议选择。" 引脚功能项中。

POR 复位的延迟时间:RST 上升至 RVS 上升的典型值= 20msec、最大值是多少?


此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    我现在出差、网络访问受限、我会尽快返回给您。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-桑
    感谢你的答复。

    请检查您何时返回工作岗位。

    旅途愉快!  

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    感谢您的耐心等待。 TD_RST_POR 的最大值(POR 复位的延迟时间:RST 上升至 RVS 上升)未被表征。 但是、请参阅以下文章、了解我在 ADS8681EVM 上的测量结果、ADS8681EVM 是此 ADC 系列和1Msps 版本 的 ADS8685中的核心 ADC。 这涵盖 了您两个问题的信息。

    ADS8699:  在/RST 从 L 转换到 H 之后、RV 引脚电平不会从低电平变为高电平

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DALE-SAN
    感谢 您的回答。

    您的答案和过去的链接帮助解决了我们客户的问题。
    感谢您的合作、我们将继续进行客户设计。

    此致、
    Hiroaki Yuyama