This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560EVM:ADS5560EVM

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050159/ads5560evm-ads5560evm

器件型号:ADS5560EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

尊敬的 Sirs:

我们 在 SMA 连接器 J6 (单端)上使用具有1MHz 正弦模拟输入信号的 ADS5560EVM。 信号发生器具有50欧姆的输出。 连接输入信号后、半衰、使用示波器进行查看。 请给我们提供任何建议吗?

谢谢你

Matthias

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

     第7.3.2.2节"驱动电路示例"中介绍了 EVM 端接类型的原因。 它 与 EVM 上的电路相同。

    为了处理采样毛刺脉冲、最好使用这种类型的端接方式来获得最佳的交流性能。  

    移除端接可以帮助获取备用信号、但是、交流性能可能存在一些差异、例如、较低的 SFDR。

    如果您能更好地了解您的应用、我们可以帮助您修改输入前端。 您的应用是时域应用还是频域应用?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢你。 我们需要分析调制突发、如下图所示。 这是原始模拟突发信号。 实际上、我们需要执行 FFT、但也需要原始信号来帮助进行校准和调试。

      

    一旦我们将信号连接到 ADS5560EVM 输入 J6、它就会崩溃、看起来只有突发的调制频率保持不变。 我们必须从200mV/div 缩放到20mV/div。

    我期待您的回答、谢谢、

    Matthias

     

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您提供更多信息。 这会有所帮助。

    脉冲的频率是多少?  在前端网络上的额外端接与变压器带宽(0.250–750MHz)之间、这可能是此处的限制。

    此外、您是否需要将脉冲直流耦合到 ADC 中?

    请尝试使用您的示波器、沿前端网络探测并查看信号强度下降的位置、这也有助于解决问题。

    接下来、请参阅下图、我将确保删除以下组件。 并将 C69/C68替换为0.1uF 电容器。 如果您看看下面的注释、它们似乎已更改为电感器。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的提示。 我们不需要直流。  我们的频率约为550kHz  、在带宽(0.250 - 750) MHz 范围内。 可以假定输入电路(J6)减小了振幅。  现在、我们使用可编程精细增益。 另一方面、输入端的电压跟随器会导致去耦。  我们在频率(FFT) 和时域中进行分析。  

    另一个问题是:评估板上是否提供了 ADC 的输出数据? 我们如何采用它们进行数学处理?

    此致、

    Matthias

     

     

     

     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    是的、EVM 的数字输出是外露的、但将 EVM 与 TSW1400EVM 数据采集板结合使用以采集数据和我们的 HSDCPro SW 会更容易。 请参阅链接。 然后、您可以下载捕获的数据、并在离线或单独的程序上评估数据以进行数学处理。

    https://www.ti.com/tool/TSW1400EVM

    www.ti.com/.../slwc107

    此致、

    Rob