This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:3D 模型

Guru**** 2546190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051381/dac37j84evm-3d-model

器件型号:DAC37J84EVM

您好!

是否提供此电路板的3D 模型或详细2D 图纸?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可能没有可用的3D 模型。 请告知您需要的确切详细信息。  如果可以、我们可以输出一个包含连接器和安装孔位置的 pdf。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康:

    是的、如果 PDF 中包含连接器和安装孔位置以及整体尺寸、将会非常有用。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我连接了一个3D 模型、但不确定它只是 DAC 还是 EVM。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../3D_5F00_info.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆:

    该模型是 EVM 组件的模型、但似乎不包含 PCB 本身。 您是否知道 EVM 是否有2D PDF 或 DXF?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们没有这些文件。

    此致、

    Jim