This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:在 SPI 模式下、SCLK 频率是否应始终低于 CLK 频率? 为什么?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS131A04, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051487/ads1274-should-the-sclk-frequency-always-be-lower-than-clk-frequency-in-spi-mode-why

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件:ADS1278、 ADS131A04、 ADS131M04

各位专家、您好!

根据 ADS1278数据表中的"时序要求:SPI 格式"表、该器件要求 SCLK 频率始终低于 CLK 频率。 我无法理解为什么该器件有这样的限制。 问题是这个限制给设计人员带来了困难:如果所需的采样率较低、则必须将 SPI 数据速率配置为非常低的速度。 例如、提供的器件在10ksps、高分辨率、SPI 模式下运行、这意味着 CLK=5.12MHz、并且允许的最高 SPI 比特率为5.12Mbps。 CPU 必须在 每个采样间隔内为数据读取支付大约37.5%(24*8/512)的时间。  

据我了解、CLK 用于 ADC 内核、SCLK 用于 SPI 接口、为什么最大 SCLK 频率受 CLK 频率限制?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为 、其中的一部分是出于性能原因、因为在 CLK 的非整数倍的范围内运行 SCLK 可能会导致互调音调。 我了解您可能希望使用更快的 SCLK、 但我认为这只是一个架构限制、因为该器件是由用于流式传输连续数据的内核创建的(请注意、帧同步格式与音频器件的 I2S TDM 类型格式非常相似)。  

    如果这是一个问题、如果您只需要以较低的采样率运行、则可以考虑使用 ADS131A04等器件、甚至使用 ADS131M04!

    最棒的

    Zak