This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:输入通道经常损坏。

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS1278, OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051520/ads1278-input-channel-frequently-damaged

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:THS4541OPA209

各位专家、您好!

我的客户报告说、他们的 ADS1278输入通道经常损坏。 客户设计为:振动传感器-> OPA209 (+/-12V 电源)-> THS4541 (+5V 电源)-> ADS1278。 所有接地、AGND 和 DGND 均连接到一个统一的 GND 平面。 AVDD=5.0V、DVDD=1.8V、IOVDD=3.3V、无加电/断电序列控制。 THS4541由具有 ADS1278 AVDD 的相同 AVDD 供电。 奇怪的是、前端运算放大器和 THS4541始终正常工作、只有 ADS1278的输入通道受损。 请帮我找出导致 ADC 输入损坏的可能根本原因。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    他们如何确认输入通道已损坏? 是否能够在没有该通道有效输出数据的情况下测量大于正常输入电流?  

    我认为这个问题很可能是由启动条件引起的。 如果+/-12V 电源首先出现并且5V 电源轨短暂断电、则 THS4541的输出可能会被上拉至 OPA209处于的任何电压。 我认为 FDA 周围的电阻器会充分限制电流、不会对 ADC 造成损坏、但如果该瞬态尖峰在重复的电源周期中定期发生、则可能足以随时间的推移损坏器件。 最佳做法是在 THS4541的输入端添加一些保护电路、因为它由电源电压较高的电源驱动。 即使 THS4541本身未受损、也可以将足够的能量传递到 ADC 以对其造成损坏。

    您也可以仔细检查 ADS1278 DGND 和 AGND 周围的接地浇注方式。 如果这些接地引脚的间隔大于300mV、否则可能会损坏器件、因此最好验证其中一个引脚是否未耦合开关瞬态或类似特性。

    最棒的

    Zak