This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:真差分输入电路参考

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051455/ads1118-true-differential-input-circuit-consult

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: INA149

您好、TI 专家、

要咨询的三个问题:

如果在差分输入结构中使用 ADS1118、差分输入应如何连接到 ADS1118的 GND? 否则、输入将处于浮动状态、对吧?

2.如果用于 PLC 4~20mA 真差分输入应用、是否有任何推荐的电路基准?  

3.是否有比 ADS1118更适合  PLC 4~20mA 真正差动输入应用的器件?

B R、

Jayce L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayce、

    我想说这些问题更多地涉及4-20mA PLC、更少地涉及 ADS1118。 我不是这些类型的系统的专家、因此我必须询问我是否可以获得更多的背景信息和对该问题的见解。 下面是我现在的初始响应:

    如果在差分输入结构中使用 ADS1118、差分输入应如何连接到 ADS1118的 GND? 否则、输入将处于浮动状态、对吧?

    如果 ADC 的负输入不是 GND、则根据原理图、从技术角度而言、连接从输入引脚的外部浮动。 也就是说、ADS 内部通常有电容器和电阻 器、用于比较输入引脚上的电压与 GND 以及器件内的基准电压。 因此、有一条电荷以该 GND 为基准传输的路径。

    问题是确保输入上的这些电压不会违反绝对最大规格、如下所示。

    由于输入为真差分输入、因此不需要遵循共模规格、因为仅绝对电压 需要处于规格范围内。 到目前为止、如果我们真正悬空这些输入、我们可能在系统的一个部分内有一个稳定的"GND"连接、但在经过一根长电缆后、ADC GND 和系统中其他 GND 之间可能存在几十伏的差异、这可能违反了规范。

    因此、您实际上有两个三个解决此问题的选项:

    • 确保系统中的所有 GND 点真正连接在一起并相互参考
      • 这可能是一个屏蔽电缆或专用第三线的示例、该线连接到 ADC GND、因此 GND 可以沿电缆有效传输(根据环境、电缆长度和其他因素、可能仍无法保证)
    • 将线输入与 ADC 输入隔离
      • 不幸的是、我不是一名隔离专家、但我可以这么做  
    • 使用可承受高电压的模拟前端
      • 我们没有任何具有前端的 ADC 可以实现这一目的、但使用可承受高电压的差分放大器或仪表放大器(如 INA149)与 ADC 相结合可以正常工作

    2.如果用于 PLC 4~20mA 真差分输入应用、是否有任何推荐的电路基准?  

    不幸的是、我没有发现任何明显的事情。 使用参考设计搜索功能不会产生太多的结果、我建议您尝试一下。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=plc%2020ma%20adc 

    3.是否有比 ADS1118更适合 PLC 4~20mA 真正差动输入应用的器件?

    我将不得不询问以回答这个问题。 我可以找到很多单端 PLC 4-20mA 电路、但不能找到真正的差分。

    您对应用程序有什么其他上下文吗? 这是高侧电流感应类型应用、在该应用中、从与测量点使用的物理 PCB 不同的物理 PCB 进行测量?  

    最棒的

    Cole

    编辑:添加了另一个选项