This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:更改 CLK 后、在器件管理器中找不到 EVM

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051709/ads127l01evm-evm-not-found-in-device-manager-after-changing-clk

器件型号:ADS127L01EVM

大家好、

我们的客户确实将 EVM 上的时钟速度从16MHz 更改为26MHz、结果器件管理器中不再显示时钟速度。

USB 接口是否需要16MHz?  

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、EVM 需要16MHz 时钟、因为该时钟与 Tiva 微控制器共享、且其固件仅允许在16MHz 下运行。 EVM 用户指南的第5.6节对此进行了介绍。 可以使用单独的时钟、只需注意、这可能会导致输出频谱中出现一些互调音调。

    最棒的

    Zak