This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:最小、最大和间歇计时

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049524/amc3336-min-max-and-intermittent-clocking

器件型号:AMC3336

慢时钟(<9mhz)的影响是什么? 或者、间歇性时钟会发生什么情况、例如、将其放置在 SPI 总线上、或者仅在需要 ADC 采样时才驱动?


此外、对于低采样率、是否有一些令人难以接受的原因无法通过某些标准 MCU 在 C 语言中实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    调制时钟会导致一些数据丢失。 如果时钟启动和停止、假设数据仍在变化、则输出数据可能会中断。 如果输入数据随时钟停止、则可能有一些连续数据。  

    滤波器可以在 C 语言中完成、但需要执行一些位拆裂、实现起来相当困难且耗时。 在这种情况下、最好使用专用滤波器模块或使用 FPGA 来实现滤波器。 这是处理调制器位流的最有效方法。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解数据丢失、但是否有一些最小周期数来启动子系统? 我假设设备会占用时钟供内部使用或维护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    只需查看数据表中的图6-2、在 VDD 出现时会提供一些时钟周期。 有一个基于 VDD 的 tstart 时间要求、我不确定是否有任何特定的时钟周期要求。 我会在这里安全地使用它、并按照典型的 tstart 计时0.6ms 进行操作。  

    此致、
    Aaron Estrada