This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8803:串行时钟频率规格不清楚

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8803, DAC8814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051415/dac8803-serial-clock-frequency-specification-is-unclear

器件型号:DAC8803
主题中讨论的其他器件: DAC8814

您好!

我想在新设计中使用 DAC8803、并且需要能够通过 FPGA 为其计时至少40MHz。

数据表的标题页的特性列表显示 DAC8803与50MHz SPI 总线兼容。 但接口时序规格显示、最小时钟宽度高电平(和低电平)为25ns、这相当于20MHz 的最大时钟频率。 (如果我对此有误、请予以更正)

非常相似的 DAC8814可以计时为50MHz、文档 SLAA316指出 DAC8803的时钟频率为30MHz、因此我倾向于认为50MHz 确实是可行的、但如果可以确认这一点、我将不胜感激。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我与设计团队进行了核对、他们说 DAC8803时序要求中有一个拼写错误。 50MHz SPI 速度正确。  DAC8803时序要求实际上与 DAC8814相同、因此您可以参考 DAC8814数据表中给出的时序要求。  

    最棒的

    Katlynne Jones