This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115EVM-PDK:无法识别 EVM、从器件管理器消失、然后断电

Guru**** 2638505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115EVM-PDK, ADS1115, TLA2024, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049850/ads1115evm-pdk-evm-not-recognized-disappearing-from-device-manager-and-powering-down

器件型号:ADS1115EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1115TLA2024ADS1015

大家好、

我遇到 了此 E2E 帖子中概述的类似问题。 GUI 无法识别 ADS1115EVM-PDK、我能够按照文章中概述的步骤操作、但是、我遇到了 EVM 断电的情况、并且在设备管理器中不再看到"通用大容量器件"。 我已经使用 USB_dev_bulk_comp 多次更新了该器件的驱动程序。 如果您可以在调试此问题时提供一些帮助、我们将不胜感激。 谢谢!

1) 启动 GUI 时出现连接故障

2) 我可以切换 COM 端口、我看到有关 EVM 无法识别的警告、关闭警告、然后看到以下屏幕。 此时、我还能够在设备管理器中查看 EVM 上电的器件

3) 转到"File"->"Program device"。 EVM 关闭(EVM 上无指示灯)、并且不再显示在设备管理器中

4)  我可以转到"File"->"Program device"、再次选择"ADS1115"、但由于器件未连接、因此无关紧要。 显示不成功闪存的警告。 几秒钟后、GUI 会自动刷新

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    因此、在当前状态下、如果关闭并重新打开 PAMB (断开连接、然后重新连接到 PC)、设备管理器中如何显示该设备? 如果您可以重新启动该过程、您能否在选择 COM 端口之前尝试运行文件->程序步骤、并查看这是否会产生任何影响? 同时、我将尝试获取显示类似行为的 EVM、以便我可以尝试并帮助完成此过程。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的帮助。

    在我的当前状态下、如果我对 PAMB 进行下电上电、器件会再次显示在设备管理器中、与之前相同:

    从一开始,尝试在选择 COM 端口之前运行 File->Program 步骤不起作用,因为我无法在下拉菜单中选择 Program Device 选项:

    从当前状态开始、在电路板上电之前、我可以运行"File"->"Program"命令、并选择"Select EVM Variant"选项。 如果此时我选择 ADS1115、则在断开 EVM 连接时闪存将失败(EVM 连接到串行端口、但指示灯已断电、并且未在设备管理器中显示)。

    在我选择 ADS1115之前、我可以对电路板进行下电上电、并且指示灯再次亮起、并且会显示在器件管理器中。 我仍然看到与上面相同的屏幕。 我可以选择 ADS1115、固件更新开始、但闪存仍然不成功、GUI 在显示错误消息后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    当您将 PAMB 连接到 PC 时、它是否会在几秒钟后断开连接? 我能够抓住未编程的板、并且能够顺利地对其进行编程。 我发现、当我将 EVM 连接到 PC 时、它显示为通用大容量器件、几秒钟后、EVM 的灯将熄灭、电路板不再连接到 PC。 然后、我打开 ADS1115 GUI 并按照编程顺序进行操作。  

    此外、看起来您使用的是 TLA2024 EVM GUI 软件。 您是否曾尝试访问 ADS1115EVM-PDK 产品页面 并使用 ADS1115 GUI? 我建议尝试一下。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    当我将 PAMB 连接到 PC 时、指示灯亮起并保持亮起、直到我尝试在 GUI 上对器件进行编程。  

    至少对于我而言、当我使用 Chrome 时、GUI 显示为 TLA2024 EVM GUI 软件、但当我使用 Edge 时、会显示 ADS1115 EVM GUI 软件。 我一直在使用 Chrome 进行测试、我应该主要关注使用 Edge 吗?

    我试图排除一些可能导致这种情况的基本问题。 已安装并启用 TI Cloud Agent Bridge 浏览器扩展。 我是否有办法检查我的 PC 上是否正确安装了 TI Cloud Agent?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我在前几次打开 Edge 上的 GUI 时、它在页面标题上显示了 ADS1115。 现在、在我未能成功连接器件后、它切换到了 TLA2024。 当我使用 Chrome 时、可能会发生同样的情况、但没有注意到。 即使在我关闭并重新打开浏览器后、GUI 仍然显示 TLA2024。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    似乎加载了 PAMB 固件、但 EEPROM 未加载。  由于固件具有可访问的 COM 端口、因此加载了一些内容。 在 GUI 中,您能否单击 Help -> About (帮助->关于)并发送关于页面中信息的屏幕截图?

    在显示的 TLA 而不是 ADS 上、这实际上应该是可以的。 GUI 是类似的、应根据 EEPROM 加载正确版本的 GUI。 Google Chrome 应该可以正常工作、因为这是我在软件中主要使用的内容。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我更改串行端口以连接设备后、我会看到下面的屏幕截图、位于"Help"->"About (帮助->关于)"下。 如果不更改串行端口、则没有连接的硬件详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的确认。 根据映像中的信息、固件和 EEPROM 看起来都不正确。 您能否检查 IC 上的器件标识以确保 EVM 上实际存在 ADS1115? 如果 IC 标记指示它是 ADS1115、则需要对电路板进行重新编程。 为此、您需要使用 GUI 中的编程选项。

    现在、我知道这对您不起作用、因此我们可能需要在 GUI 中运行程序器件功能之前手动安装必要的驱动程序。 我已附上相关的 E2E 帖子、其中介绍了如何执行此操作 。 请告诉我是否有任何进展。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我确认器件"N4J"上的标记适用于 ADS1115。  

    我能够更新 WinUSB 通用大容量设备和串行 COM 端口设备的驱动程序。 我无法更新 Tiva 器件固件更新器件的驱动程序。 我无法在设备管理器中找到它。 我在多个选项卡下( 包括"其他器件"下)进行了检查、但无法找到 Tiva 器件固件更新器件。 您能否帮助更新/查找此设备以便更新驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的更新。 我将提供一些有关如何继续的说明。

    我们需要强制 PAMB 板进入 DFU 测试模式。 为此、请按照以下 Word 文档中的以下说明进行操作。 请注意、如果设备管理器仅显示"未知设备"、则需要手动安装 boot_usb.inf 文件。  

    e2e.ti.com/.../Hardware-method-for-forcing-PAMB-into-DFU-mode.docx

    2.完成这些步骤后,您现在应该能够通过依次转到“文件”->“程序设备”并选择相应的设备来对设备进行编程。  

    3.更新固件后,您需要对 EEPROM 进行编程。 首先选择正确的 COM 端口、然后通过按 CTRL+ALT + D 进入开发人员模式。然后、您可以转到工具->写入 EEPROM。  

    就是这样。 如果您在这方面仍然遇到一些困难、请告诉我。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我可以转到上面 e2e 帖子第1步的指南中的第7步。 GUI 未检测到 DFU 器件、并询问我是否要更新固件。 我不确定从这里到哪里去。

    您认为这可能是我的桌面设置问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您是否能够在 File -> Program Device 上计时、或者它是否仍然不可用?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    File->Program Device 可用。 单击该按钮时、我会看到下面的 ADS1015和 ADS1115屏幕。 如果我单击其中一个选项、闪存仍然不成功。 我还想注意的是、在此期间未连接子卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、


    很抱歉、您仍有此问题。 我们发现 TI Cloud Agent 实际上有更新、并且该代理的下载和安装可能会缺少一些内容。 因此、您能否尝试通过 以下链接单独下载驱动程序包? 请注意、您需要具有管理员权限才能从以下链接进行安装。   

     https://software-dl.ti.com/ccs/esd/cloud/driver_pkg/index.html

    安装后、请在 EVM 和子卡均已连接的情况下启动 GUI、然后查看是否可以转至 File -> Program Device。 如果仍然失败、我们还可以尝试在本地运行 GUI。 为此,请访问以下链接: https://dev.ti.com/gallery/ 。 在该选项卡中、您可以搜索 ADS1x15并将鼠标悬停在下载符号上、然后单击 Windows。  

    完成安装过程并尝试离线运行 GUI 并对 PAMB 进行编程。 请告诉我、这方面是否有任何成功。 对固件和 EEPROM 进行编程不应是一项困难的任务、因此我们最好确切地知道这是为什么它会更困难。 您能否回答/确认以下问题?

    • 我们是否知道器件在设备管理器中的 USB 上枚举为 DFU 类器件?
    • 我们是否知道您在选择所需下载后是否获得了带有旋转轮的初始闪存更新框? 还是只是挂起?
    • 您是否收到固件下载失败消息?

    感谢您在我们继续努力解决此问题时的耐心等待。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    我仍在努力完成这些步骤,但迄今没有多少运气。 我正在与 IT 团队合作、以了解如何下载具有管理员权限的 TI Cloud Agent。

    我尝试下载 GUI 供本地使用、但安装后无法使 GUI 运行。 这是我收到的错误消息:

    我还尝试运行 Windows 7和 Windows 8的兼容模式、但也不幸运。 在这种情况下、程序不会开始打开、并且不会弹出错误消息。

    要回答您的问题:

    -是的、我认为器件在设备管理器中的 USB 上枚举到 DFU 类器件。 当我短接测试板时、指示灯熄灭、Stellaris 在器件管理器中出现、而在此之前它不会出现

    -我得到了带旋转轮的初始闪存更新框。

    然后我得到一个"闪存失败"

    您是否愿意接受实时调试调用以确保我没有遗漏任何内容?

    最棒的

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用管理员权限安装驱动程序包。 但我仍然无法直接访问 GUI 上的 File->Program Device。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    由于我们要使其脱机、我现在将关闭此线程。  

    此致、
    Aaron Estrada