This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401-Q1:SDA 的电压信息

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53401, DAC53401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050612/dac53401-q1-vol-information-of-sda

器件型号:DAC53401-Q1
主题中讨论的其他器件:DAC53401

大家好、

DAC53401为 ACK 输出低电平、但数据表中没有关于 SDA 引脚的电压规格的说明。

我相信它在 IOL=3mA 时具有 VOL (max)=0.4V 的能力、这与其他 I2C 器件相同。

您能否确保 DAC53401-Q1的电压规格? 它需要计算上拉电阻器。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我将与设计团队进行核实。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    他们确认 VOL 电平为0.4V、IOL 为3mA。 编程部分中提到了 IOL 规格:

    最棒的

    Katlynne Jones