This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:使用外部多路复用器触发转换;可变 PGA

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051387/ads1246-triggering-conversions-with-external-mux-variable-pga

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: ADS1248

我无法确定如何为我的应用配置 ADS1246。  我要测量的外部多路复用器上有一个5通道轮询、其中 PGA 设置为前4个通道的4倍、第五个通道的1倍。  我正在寻找最简单的解决方案、它应该起作用。

我认为应该起作用的是:

  • 将 START 设置为高电平并将其永远保留在那里
  • 发送0x4A 00 08以激活 DOUT/DRDY 模式。
  • 环路:将多路复用器设置为通道
  • 丢弃 CS、发送0x43 00 20 (对于4x 通道)或0x43 00 00 (对于1x 通道)、提高 CS。
  • 丢弃 CS、发送0x04以重新开始转换、提高 CS
  • 这应导致 DOUT 变为高电平。
  • 同步命令之后200ms DOUT 应变为低电平、以指示转换准备就绪。
  • 在读取转换结果时发送0xFF FF FF FF FF FF。  DOUT 应在3期间提供结果、并在4日变为高电平。
  • 返回到循环

我所得到的是、信号上的 ADC 读数在很大程度上应该是静止的。  我只是对如何使用这块芯片有严重的误解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您有一些问题:

    • 您的运行数据速率是多少?
    • 您是否正在寻找 DRDY 降至低电平(或脉冲高电平-低电平)以了解数据何时就绪? 还是使用内部计时器来计算转换延迟?
    • 您是否有逻辑分析仪数据来显示从 ADC 发送和接收的内容? 您能否确认您所期望的操作、例如 DOUT/DRDY 在最后一个字节后变为高电平、等等是否实际发生?
    • 您是否向 ADC 施加了有效基准电压?

    如果每次通过循环写入 SYS0寄存器、则无需根据以下信息发送 SYNC 命令。

    出于好奇、为什么不使用 ADC 中内置了多路复用器的 ADS1248来代替使用外部多路复用器?

    布莱恩