This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7254:不同输入类型对 ADS7254的影响

Guru**** 2793545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253, ADS7254, ADS7250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050394/ads7254-the-influence-of-different-input-type-to-ads7254

器件型号:ADS7254
主题中讨论的其他器件:ADS7253ADS7250

您好!

由于 ADS7253IRTET 缺货、我需要寻找替代方案。

我想使用 ADS7254代替 ADS7253、因为它具有引脚对引脚兼容性。

ADS7253支持单端和伪差分输入。

ADS7254支持全差分输入。

现在、输入电路是伪差分类型、如果我使用 ADS7254、

我想知道对采样的影响、例如采样精度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的发帖。

    ADS7250是另一种还支持伪差分输入且与 ADS7253引脚对引脚兼容的选择。 ADS7250和 ADS7253之间的一些主要差异包括:

    1. 数据速率: ADS7250 = 750kSPS (最大值);ADS7253 = 1MSPS (最大值)
    2. 基准电压:ADS7250需要一个外部基准
    3. 满量程范围: ADS7250仅提供"2 x VREF"范围(-VREF 至+VREF);ADS7253提供"1 x VREF"范围(-1/2 VREF 至+1/2 VREF)和"2 x VREF"范围(-VREF 至+VREF)。

    性能规格大多相同或至少非常接近。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan

    另一个区别是 ADS7250不能支持单个 SDO 输出。

    ADS7253可支持正在使用的单个 SDO 输出。

    如果 我们使用 ADS7250、我们需要更改 sch 和 PCB、这需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这正是问题的关键。 在这种情况下、您可以使用 ADS7254。 但是、由于您的输入信号是伪差分信号、因此您将无法利用整个满量程范围。 这不一定很重要。  

    输入信号的峰峰值和共模是多少? 负通道输入是否连接到相同的共模?

    此致、

    Ryan