This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:数据和时钟引脚输出振铃

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051354/ads8866-data-and-clock-pin-output-ringing

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件:ADS8860

尊敬的专家

我们发现引脚7和引脚8数据和时钟输出振铃。 您能否就如何消除这种振铃提供一些建议。

引脚7数据波形

2. PIN8时钟 波形

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加串联端接电阻器将有助于减少波形的上升时间和振铃。  电阻器的值应约为33Ω Ω、并且位于信号的驱动源附近。  因此、电阻器应靠近 SCLK 和 CONVST 上的处理器、并靠近 DOUT 信号上的 ADS8860。