This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:MODE 配置引脚无法与 ADS1274兼容?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1174, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050827/ads1174-mode-configuration-pin-cannot-compatible-with-ads1274

器件型号:ADS1174
主题中讨论的其他器件: ADS1274

各位专家:

我正在考虑 ADS1274设计是否可以直接降级到 ADS1174而无需对 PCB 进行任何更改。

在旧的 ADS1274设计中、器件配置为高分辨率模式、CLKDIV=1、MODE1=0、MODE0=1。 除了不同的分辨率外、这个运行模式与 ADS1174的高速模式基本一样。 然而、当我检查配置引脚时、我发现要将 ADS1174配置为高速模式、它应该被配置为:MODE0=0、(MODE1在内部被拉至高电平)。 这意味着旧的 ADS1274设计不能通过简单地将器件1274更改为1174直接降级到 ADS1174、必须更改 MODE0/1的配置。 我的理解是否正确?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的、您回答正确。  如果将 MODE 引脚硬接线至 GND 或 IOVDD、则应为每个引脚使用上拉和下拉电阻器 MODE0 (34)和 MODE1 (33)。  在这种情况下、您可以在同一电路板上使用 ADS1274或 ADS1174、并组装适当的电阻器以设置所需的模式。

    另一个选项是将 MODE 引脚连接到主机 MCU 上的 IO 引脚并通过固件进行配置。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!