This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:数字 GND 或模拟 GND

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051145/dac80508-digital-gnd-or-analog-gnd

器件型号:DAC80508

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

DAC80508‘s GND 引脚是否应连接到 MCU 的数字接地或模拟输出的模拟接地?
由于此 IC 上只有一个 GND、串行信号能否通过 GND 然后通过磁珠返回到 MCU 的 DGND?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    将 GND 引脚连接到系统的 AGND 至关重要。  会有数字返回电流、因此您应该在器件附近有一条通向数字接地的路径。  这可能是铁氧体磁珠。

    谢谢、

    Paul