This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:当输出用示波器测得的2.5V 信号时、直流模式显示大约400mV 的摆幅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050800/dac1282-dc-mode-showes-about-400mv-swing-when-ouput-2-5v-signal-measured-with-oscilloscope

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件:ADS1282

您好、TI 专家

我不是一名模拟设计方面的经验丰富的工程师。 我们的设计中使用了 DAC1282和 ADS1282。 当 DAC1282处于直流模式时、ADS1282可以正确采样数据、大约几微伏噪声。 但是、当我使用示波器测量 DAC1282输出时、它在 VOUTP-VOUTN 上表现出较大的摆幅、峰间值约为400mV。  问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Yang2、您好!

    此帖子具有更深入的阐述: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/300939/output-ripple-issue-dac1282/1057291#1057291 

    但为了提供更多背景信息、DAC1282的设计完全考虑了 ADS1282。 因此、我们实际上使用 ADS1282捕获并量化了 DAC1282规格。 它主要设计为与该 ADC 配对的测试 DAC。 因此、设计人员实际上设计了 ADS1282 来滤 除 DAC 产生的麻烦噪声源。 链接帖子中有一个引用、称"256kHz 是调制器时钟频率(CLK/16)、该频率也对应于其中一个 SINC 滤波器陷波"、以展示这一事实的示例、 但我知道、在使用 ADS1282提高 DAC 性能时、还需要考虑其他设计注意事项。     

    所以、您看到的是真实的、但 ADS1282的设计目的是使振荡不会出现在输出中。 这就是为什么我们不建议在没有 ADS1282的系统中使用 DAC1282的原因。 希望这有道理。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole

    非常感谢您的答复。 这真的很有道理。

    BR