This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:断电模式

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004, TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049759/tsc2004-power-down-mode

器件型号:TSC2004
主题中讨论的其他器件: TSC2007

大家好、

Tsc2004具有断电模式。
如何设置断电模式?

并且、  

断电模式是否要求 SNSVDD=I/OVDD=VREF=为1.6V 或更低?
当电压超过1.6V 时会发生什么情况?




此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    始终启用断电。 但是、当 TSC2004进入断电状态时、您可以通过 PND0位更改条件。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢你的答复。

    如何将断电模式设置为进入?

    我应该如何设置它、以便 PENIRQ 不会在断电模式下移动?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我认为 TSC2004不存在此功能。 但是、TSC2007确实具有此功能。

    此致、

    Arthur