This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:在串行模式下读取

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050348/ads8578s-reading-in-serial-mode

器件型号:ADS8578S

尊敬的先生:

请您帮助我回答以下问题:

我正在通过 FPGA 对 IC 进行编程。

1.no 过采样、待机引 脚高电平、范围 引脚高电平、FPGA 复位控制

我想在串行运行模式下从 DOTA 读取8个通道的数据、并遵循串行模式连接的数据表。(PAR/SEL=1、DB15=0)。

如果我想从 DOTA 读取所有通道数据、我将发出112个 SCLK 周期来从 IC 读取数据、但您能帮助我处理 CONVSTA、CONVSTB 信号如何在串行模式下处理它们(无论是连接在一起还是单独保留)吗?

从 DOTA 读取数据(8个通道)

还请您帮助我了解上述设置的读数流程以及串行模式的 consta、constb 时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CONSTA 和 CONVSTB 可以通过两种方法处理、连接在一起或单独处理、这应根据应用和需求来决定。  

    CONSTA 控制前4个通道的转换开始、而 CONVSTB 控制后半个通道(4-7)的转换开始

    如果您希望所有8个通道同时采样、那么我建议将两个引脚连接到同一信号。  

    此致

    Cynthia