你好。
我的系统配置:
- ADS1256
- 单端、3通道
- 无缓冲器
- PGA 增益= 1
- AVDD = 5伏
- DVDD = 3.3伏
- VREF = 2.5伏
- 主晶振频率为8.00 MHz、而不是7.68 MHz
- 输入范围= 0至5伏、缓慢变化的信号、在观察结果时本质上为直流
- 转换速率设置为60Hz、由于晶振不同、它实际上是62.5Hz (16.0ms)。
我有三个通道采样、如数据表中所述。 当对三个通道进行采样时、我有一个较大的噪声分量、并且这些通道相互作用。 当我使用完全相同的时序和命令但仅设置通道0时、结果看起来很好。
这里只是通道0。 从我的传感器一直到 Arduino、都可以读取结果。 您无法分辨、但我在测试期间改变了通道1、它对通道0没有影响。 通道2目前已接地。

这三个通道同时运行。 我在几秒钟内缓慢改变通道1和2的输入、并在停留期间获得稳定的结果以查看行为。

这是上面三个通道图的一部分的缩放。

顶部线迹中的锯齿有大约1.08秒的周期。 该锯齿的振幅约为46、000个计数、非常大的 IMO。
红色通道1布线在83至87秒之间几乎没有噪声、这一点似乎也很奇怪。
显然、单通道采样和多通道之间的情况不同。
以下是所有编程、校准等之后的全套寄存器 根据数据表中修改的公式3、我强制将偏移设为零、并将增益设为所示的值、以获得完整的24位计数。

这是一个典型的读取周期。 我读取之前的转换(通道0)并设置为测量通道1:

希望这些图片在我提交时看起来正确。 我在编辑器中调整了它们的大小、它们被模糊了。
请帮助我了解此噪声问题的原因。