This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:在闭环和开环之间切换

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050246/amc7836-switching-between-closed-and-open-loop

器件型号:AMC7836
主题中讨论的其他器件:AMC7834

使用此器件是否有可行的方法在开环和闭环运行之间切换? 我们来看看如何实现有源偏置(固定漏极电流)、但希望在射频放大器应用射频时禁用(在不更新 DAC 的情况下打开环路)。 本质上在施加射频时充当固定栅极、但能够使用有源偏置来实现较慢的变化、例如温度、老化。 除了数据表第82页的注释、第8.3.1节的注释之后、它在数据表中看起来是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、AMC7834数据表的第82页。 此问题标题中的器件型号不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这是可能的、但可能不是必需的。  最终、您应该考虑所应用的射频信号是否会极大地改变平均电流测量值。  请注意、CSM 输入可以 CS 滤波器设置为允许25ms 的平均值、这可能足以在射频传输期间平均掉功率漂移。  

    否则、您可以禁用闭环操作、然后重新启动它。  在这段时间内、您不一定需要钳制输出、但您应该考虑 PA 是否存在任何风险、如果在传输期间最后一个闭环更新值不是理想值。  

    还可以将器件保持在开环运行状态、但可以使用主机控制器实现自己的闭环。  主机可以监控 CS 值并根据需要更新 DAC。

    谢谢、

    Paul