This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何测量直流输入阻抗?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050258/ads1299-how-to-measure-dc-input-impedance

器件型号:ADS1299

您好!

如何针对数据表参数测量直流输入阻抗? 我的客户尝试使用串联电阻施加直流电压、然后在器件的输入端获取信号。 然后、它们在 直流电压直接施加到输入引脚的情况下重复测量、并执行分压器计算、以反向计算输入阻抗、因为它们知道串联电阻。  

他们已验证导联脱落检测未激活、并已使用500Hz 1mV 信号和直流信号完成此操作。 其结果为10MΩ μ s、这仍然是数据表所示的1GΩ μ s 中的几个数量级。 尝试帮助他们验证此测量值。  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发帖。

    我不知道数据表中用于测量直流输入阻抗的确切方法。 可以使用不同的技术来测量输入泄漏电流。 然而、最简单的测量方法是使用能够进行 nA/PA 测量的电流表直接测量输入泄漏电流。 另一种方法是在输入端使用已知的电阻器并测量电阻器上的压降。 如果输入阻抗仅为10M 欧姆、则可使用上述两种方法轻松进行验证。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我的客户尝试了我描述的第二种方法、他们得到的结果与数据表不符-这是他们的问题。 它们使用一个与 IN1P 串联的1MΩ Ω 电阻器、并在 IN1P 和 IN1N 上施加电压(电压源和器件之间的电阻器)、然后在端子上测量电压。 然后、它们会像分压器那样计算输入阻抗、并得到10MΩ Ω(<<1GΩ Ω)。

    这看起来不像数据表中的"设计保证"参数、因此必须在晶圆或最终组装处进行测试。 您能否跟踪此测量结果的下降情况、以便我的客户可以尝试以 TI 执行此测量的方式重复此测量?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    可以使用电阻器方法进行测量。 客户能否使用此方法测量每个单独的输入(IN1P 或 IN1N)? 验证测量结果的一种方法是导通直流导联脱落电流(6nA 或24nA)、它们应该根据直流导联脱落电流幅度查看电阻器上的压降。 它们是否在所有硬件和器件上都具有该10MΩ Ω 输入阻抗? 它们在输入引脚上是否有任何电路? 我已经在 EVM 上进行了一些测试、但我看到的结果与他们看到的结果不同。

    是的、直流输入阻抗参数在制造时经过测试、设计无法保证。 此外、还有一些特定的制造测试能力、可能不适合基准测试。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    您是否能够使用 EVM 或工作台板以1GΩ Ω 的幅度重新创建直流输入阻抗测量结果? 客户询问我们是如何进行测量的、但您仍没有对此进行澄清。 我可以要求他们进行更多测量、但我不认为 TI 的 IP 会对我们如何测量该结果产生特殊影响。 如果您认为我们可以通过电子邮件发送此邮件 、因为我们与客户签订了 NDA。   

    如果您可以在实验室的侧面使用器件验证测量结果是否正常、我可以向客户解释您所做的操作、如果他们不能获得相同的结果、则可能是器件损坏或 PCB 系统级问题。  

    关于器件周围电路的问题、他们发送的代码段直接显示了输入的电压、一个引脚上只有串联电阻器。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将与你联系,要求你作出澄清。 感谢您的支持。  

    谢谢

    -TC