This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:输入范围与 VREF 间的关系

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050565/ads124s08-input-range-vs-vref

器件型号:ADS124S08

我将 ADS124S08用于应变仪设计、 一切正常、我可以准确读取由5VDC 供电的典型350欧姆应变石桥传感器、该传感器在 VREF 为1.25V 且增益为64的情况下具有出色性能。

我遇到的问题是、我的传感器之一是 MEMS 类型的桥式传感器、它需要恒定电流源。  我将使用源、但它会导致差分+和 GND 之间的电压为5V、差分-和 GND 之间的电压为5V。  我没有从 ADC 获得多少计数响应。  该传感器在该范围内变化接近6mV、基准电压为5V、增益为64时、我应分配23b 计数。  我不是只得到100左右。  我在这里缺少有关该恒流传感器工作原理的信息吗?

只是确保我不会违反 ADC 的输入规则。

CMJ1500 TR PBFREE Central Semiconductor Corp |集成电路(IC)| DigiKey 是指向恒流二极管的链接、我使用该二极管来提供1.5mA 恒流电源。

ME501-5_DS_D-Metallux-SA-17062019.pdf  是指向我正在使用的传感器的链接。  它是一个 MEM501-A-0500-0-1-31-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    连接传感器的方式似乎会产生超出 ADS124S08输入测量范围的输出电压。  查看有关如何连接各种组件的原理图会很有帮助。

    从传感器数据表中可以看出、传感器应连接到电压源而不是电流源。  可能与您提供的链接不同的数据表。  根据链接的数据表、如果您将 Vref (IN+)引脚连接到5V (AVDD)、 将 Lo+(+GND)和 Lo-(-GND)引脚连接到 AGND、则 S+(+OUT)和 S-(-OUT)应相对于 AGND 居中约2.5V。  传感器输出灵敏度为4至6mV/V、因此最大额定压力下的输出应为20至24mV。

    如果您实际上使用的传感器与提供的数据表不同、那么我必须查看该特定数据表、以确定如何最好地将传感器连接到 ADC。  您必须确保用于激励的传感器阻抗和总电流在 ADC 的输入范围内提供输出电压。  我想传感器上产生的压降大于5V。

    此致、

    Bob B