This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:DVDD 低于 AVDD

Guru**** 2549660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050544/ads7138-q1-dvdd-lower-than-avdd

器件型号:ADS7138-Q1

您好!

您能否 确认我们是否可以在 DVDD = 3、3V 和 AVDD = 5V 的情况下使用此器件。

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在列出的设置下、该器件将正常运行、即 DVDD = 3.3V 和 AVDD = 5V。

    AVDD 和 DVDD 的范围分别如下所示、彼此独立。

    AVDD: 2.35V - 5.5V

    DVDD: 1.65V - 5.5V