This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:射频子采样

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050342/ads42lb69-rf-sub-sampling

器件型号:ADS42LB69

您好!

   我们打算在射频子采样中使用 ADS42LB69、当以250MSPS 采样 ADC 时、目标频率将位于第4奈奎斯特区域。  

这里有两个问题:

1) 1)您在这里是否预计会出现任何问题?  

2) 2)驱动 ADC 的最佳方法是什么(变压器/平衡-非平衡变压器或运算放大器/ADC 驱动器)。 输入将被脉冲。 当输入脉冲时、运算放大器是否有帮助?

3) 3)如果运算放大器是驱动 ADC 的更好方法、请告知器件型号和电路。

此致、
SM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    您将需要一个滤波器来删除将出现在4rth 奈奎斯特区域中的图像。 随附的 FFT 图具有450MHz 输入音调、ADC 采样频率为250MHz。 使用450MHz BPF 对音调进行了滤波。

    您可能需要一个放大器、因为滤波器会衰减输入。 我会将您的问题发布到高速放大器论坛、以获取他们关于放大器选项的建议。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../450MHz-IF_2C00_-250MHz-clock_2C00_-CHA.pptx