This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:Fdata=300m、LMF=442、4x 模式正常、8x 模式无法同步

Guru**** 2387100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050256/dac38j84-fdata-300m-lmf-442-4x-mode-ok-8x-mode-can-not-sync

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好、Jim

  设置如下时、我的定制板可以正常工作

Fdata = 300m

LMF = 442

内插= 4

Fdac = 1200M

串行器/解串器线路速率= 6000M

  但是、当我将内插加倍至8、Fdac 至2400M 时、它无法同步。 我修改了三个寄存器

寄存器          4倍         8倍

0x25       0x4000      0x6000

0x3B       0x800      0x1800

0x00       0x218       0x418

clk 由 lmk04828生成、VCO 被锁定至2400M、当分频器= 2时、它向 DAC 输出1200M、当分频器= 1时、它向 DAC 输出2400M。然后如何检查硬件?