This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:正弦波测试信号

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050355/ads1292ecg-fe-test-signal-with-a-sine-wave

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292

你(们)好。  

我们正在尝试评估 ADS1292芯片在哪些方面满足我们的设计要求。 在评估板上、我将一根 BNC 电缆从函数发生器连接到 DB9连接器上的引脚1和2以实现正弦波输入。 我已将增益之外的默认设置更改为12 (输入20mV 信号)。 我原本希望在软件显示屏上获得正弦波类型的信号,但我只是听到噪音。  

我是否应该实际使用芯片上的两个仪表放大器输入? 我知道有一些矢量数学正在进行中。 您建议如何处理此问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kimi、

    感谢您发帖。  

    您可以以差分方式或单端方式将正弦波输入连接到 INxP 和 INxN。 请参阅数据表中的模拟输入部分以了解每种配置(第8.3.3节)。 为输入提供正确的共模电压以确保正常运行至关重要。 ADS1292ECF-FE EVM 通道1输入是交流耦合输入、因此您可以直接向 ELA 和 ERA 引脚提供差分正弦波信号。 通道2是具有低通滤波器的直流耦合输入、因此您需要为正弦波提供正确的共模电压至 ell 和 ERA 引脚。

    谢谢

    -TC