This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索混频器、频率为1MHz。 类似地、具有振荡器、IF 放大器

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049880/search-for-a-mixer-the-frequency-is-1mhz-idearly-having-oscillator-if-amp

主题中讨论的其他器件:AFE5809AFE5808A
你(们)好
我们正在使用1MHz 超声波仪表。  因此、"RF"频率为1MHz。  我们需要一个混频器来获取 IF 信息、该信息低于15KHz。我知道混频器很难在1MHz 下工作。
但是、如果您能 为我推荐混音器、那将会很棒  
BR
William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的支持!

    我能问您的应用需要多少个通道吗?

    我们有 AFE5808A 和 AFE5809、这两个器件都是具有无源 CW 混频器的8通道器件。 它们可在高达8MHz 的载波频率下运行 、该频率由提供给 AFE 的外部时钟设置。 混频器频率将与频率 CLKP_1x 频率(CW_1x 时钟)相同。 因此、它也可以在1MHz 下运行。

    此处需要注意的一点是、CW 信号链具有一个求和放大器、用于对8通道数据进行求和。 最终输出应是所有通道的总和。

     

    谢谢、此致、

    Abhishek