This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4900:AFE4900的高频噪声

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050398/afe4900evm-afe4900-high-frequency-noise-of-afe4900

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

你好  

我们使用 AFE4900官方评估板进行 ECP 和 SPO2测量。
我们使用 TI 的最新 GUI 来控制 EVB。
我们得到的结果具有高频噪声。  
在应用 TI GUI 上提供的纯软件滤波器(该滤波器是纯软件、在 PC 端)后、我们将获得良好的结果。

我们使用 GUI 将器件配置为我们可以找到的最佳配置、我还附加了这些配置"Device_Analysis_20211031_163359.txt"。

请告知我们是否可以在 没有滤波器的情况下实现"干净"信号(如果 TI 选择了滤波器、则可能表示答案?)

如果可能、请告知如何最好地设置寄存器值。

预览附件 Device_Analysis_20211031_163359.txt

Device_Analysis_20211031_163359.txt
2.3 K 个字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IIan、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

    请 通过电子邮件共享配置文件、因为我们无法打开附件。