This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:如何估算稳定时间

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050003/dac81404evm-how-to-estimate-settling-time

器件型号:DAC81404EVM

我使用81404 Eva 板为我的光学传感器提供电压(0 -18V)电源。

我想知道如何估算稳定时间。  产品说明书中找到

在20V 跨度时、典型值为12uS。 但是、我得到的时间比下面图片中显示的大约500us 要长得多

有人能解释原因吗? 如何减少这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它是预期值,在 EVM 中负载电容器为1uF,反馈电容为470pF,因此您可以预期稳定时间约为600uSec。  

    您可以通过减少输出电容器来缩短稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx。

    那么 、我可以从 Eva 板上移除 C14吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以删除或减小 C14值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是否可以同时删除 C1和 C14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、同时删除 C1和 C14。