This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:使用交流激励时使用衰减运算放大器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, VCA810, INA849, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1049705/ads1261-use-of-attenuating-op-amp-when-using-ac-excitation

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: VCA810INA849ADS125H02

您好!

我需要在宽范围内测量可变电阻、最大范围为2兆欧。 不过、其目的是利用交流激励实现差分测量的所有优势、如果在 ADS1261的最小电流设置为50uA 时测量电阻、则输出将被削波、即需要衰减。 我是否正确地说衰减放大器也需要差分放大器、以便交流激励(驱动)功能正常工作? 也就是说、在这种情况下、VCA810不是一个选项、因为它只有单端输出。 对吧?

您是否有(运算放大器)关于如何实现衰减的建议?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    ADS1261的 IDAC 无法驱动高于电源的电压。 因此、如果您尝试通过2Mohm 电阻器驱动50uA 电流、电流将崩溃、因此电阻器上的电压最大为5V (或任何 AVDD 为)

    我通常希望电压激励与如此大的电阻一起使用、您是否有任何理由考虑在此应用中使用电流激励? 电压激励还允许您将输入信号保持在 ADC 的范围内。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉、我的号码出错了。 确保 ADS1261不能驱动大于其电源电压的电压。

    不过、我原来的问题仍然存在:ADS1261前面的放大器也需要是差分放大器、以便交流激励(驱动)功能正常工作、是不是? 我想我可能可以使用内部 PGA……

    测量范围很宽、因此似乎有理由使用 IDAC 的灵活性来覆盖测量范围、而不是使用单独的可调电压源进行电压激励。 单电压激励是不可行的。 IDAC 的+-4%精度是否足够是另一个问题....

    此致

    Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    同样、我不确定在这种情况下 IDAC 的工作效果如何、尤其是在电阻如此大的情况下。 在2Mohm 上输入50uA 会产生100V 的电压、而 IDAC 只能支持5V。 这意味着从 IDAC 流出的电流必须急剧下降(1-2uA)、并且可能会一起关断、因为这不是 IDAC 的预期用例。 可能会发生未知行为、因此这不是一个可靠的系统。 您可以创建一个外部可调电流源、但我不确定这对于可调电压源会有多少挑战。

    为此、我知道要测量的最大电阻为2Mohm、最小值是多少? 您的目标是什么分辨率? 通过这些信息、我们可以确定是否实际需要大激励电压。

    由于我假设传感器输出是差分的、ADC 输入肯定是差分的、因此传感器和 ADC 之间的任何信号调节电路也应该是差分的。 可以使用与下面显示的 INA849类似的 INA 配置、其中 OUT 引脚连接到 ADC 上的 AINP、REF 引脚连接到 AINN。 这称为伪差分测量(在我们的高精度实验室内容 https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs 的模块4.1中了解有关输入类型的更多信息)

    但是、在您的情况下、可能不需要使用外部增益级、因为 ADS1261已经具有内部超低噪声 PGA。 只要您的输入电压在 ADC 建议的工作条件内、该放大器就足够了。

    如果您想用大于5V 的电压激励传感器、使输出信号也大于5V、则可以考虑使用 ADS125H02。 这基本上是 ADS1261的高电压(+/-15V)版本、尽管通道较少。 但在您的情况下、似乎一个差分通道就足够了。 ADS125H02本身不像 ADS1261那样支持交流激励、但具有4个 GPIO、可采用类似的方式使用。 但是、您必须手动交换基准电压。 我还将指出、ADS125H02上的 IDAC 仍受较低电压5V 电源的限制。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    目的不是使用高压激励、而是在器件的限制范围内运行。 相反、正如您所说的、对于2Mohm 电阻、励磁电流需要大约 uA 刻度。
    该刻度的另一端是电压激励问题(与高电阻测量中的电流激励问题相反)。

    我想我现在已经有了所有的答案,感谢你的帮助。

    此致
    Pekka